I Vantaggi di un impianto a vapore

Spirax Sarco factory

Il vapore è il fluido termovettore per eccellenza in numerose applicazioni industriali. Per la sterilizzazione, l'umidificazione e/o il controllo accurato della temperatura, il vapore è il veicolo più appropriato ed efficiente per il traporto dell’energia termica, anche quando se ne utilizzano quantità estremamente ridotte.

Si pensi, ad esempio, agli ospedali che hanno sempre bisogno di acqua calda per il riscaldamento e di vapore per la sterilizzazione. Il vapore consente di soddisfare entrambe le esigenze ed è sorprendente come riesca a farlo in modo così semplice ed efficiente.

Un moderno impianto a vapore, se ben progettato e sottoposto ad una corretta manutenzione, offre un'elevata efficienza operativa, bassi costi d'esercizio ed un eccezionale ritorno dell'investimento.

Gli impianti a vapore:

  • sono puliti
  • sono intrinsecamente sicuri
  • possono generare grandi quantità di energia termica
  • sono affidabili e possono essere controllati in modo accurato
  • hanno un sistema di tubazioni semplice e facile da installare
  • Efficient in terms of pipework needed

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi