Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

我们使用Cookies如果您继续不更改cookie设置,我们假设您同意我们在此设备上使用cookie您可以随时更改您的cookie设置,但如果您这样做,您可能会失去我们网站上的一些功能如需了解更多信息,可以在我们的隐私政策中找到答案 隐私政策.

精确和可靠的计量

帮助你的工厂降低能源成本并提高蒸汽系统的生产力

斯派莎克流量计解决方案

帮助你的工厂降低能源成本并提高蒸汽系统的生产力

随着节能环保目标以及法规的日益严格,以及来自于在保持生产的同时需要降低能源成本的压力,你可以得到斯派莎克的帮助来实现苛刻的目标。

精确计量作为有效能源管理的必要条件,斯派莎克的蒸汽计量解决方案可以给你提供关键数据,使你可以清楚掌握到工厂能源的分布和使用情况。

斯派莎克可以帮助你:

  • 掌握设备的使用效率
  • 掌握工厂的能源成本构成
  • 有效识别降低能源消耗的机会
  • 有效识别节能潜力或避免能源浪费

如某纺织厂,通过斯派莎克的精确计量及有效能源管理,优化了生产的工艺参数并提高了操作人员的技能,从而提高了整个工厂的管理水平,实现了单位能耗近30%的下降。

又如某方便面工厂,通过斯派莎克的精确计量和有效控制,提高了设备的使用效率,很好的避免了过去生产过程中的能源浪费,从而实现了单位能耗26%的下降。

我们专业的工程师团队随时为你的工厂和工艺如何选择和安装合适的流量计解决方案提供建议和支持。

请注意我们默认您提供的信息是商务信息而不是个人信息如需了解更多信息,请阅读我们的隐私政策 隐私政策

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue