Al modo de control en continuo para sistemas de vapor se le llama frecuentemente control modulante y significa, simplemente, que la válvula es capaz de ser movida continuamente para cambiar el grado de apertura o cierre.
No se limita a moverse totalmente abierta a totalmente cerrada, como lo hace el modo de control On-Off para sistemas de vapor.
Hay tres acciones de control básicas que se usan a menudo en el control modulante para sistemas de vapor:
También es necesario considerar la combinación de las tres: P+I, P+D, P+I+D.
Aunque sea posible combinar las diferentes acciones y que todas ayuden a producir la respuesta requerida, es importante recordar que las acciones integrales y derivativas suelen ser funciones correctivas de una acción de control proporcional básico.
Éste es el más básico modo de control modulante para sistemas de vapor y para simplificar normalmente se le indica con la letra “P”. El objetivo principal del control proporcional es controlar el proceso según vayan cambiando las condiciones. En esta sección veremos que:
El objetivo, por tanto, debe ser introducir la banda proporcional aceptable más estrecha que mantendrá siempre el proceso estable con un offset mínimo.
Al explicar el control proporcional debemos introducir varios términos nuevos. Para definirlos, consideremos una simple analogía con un tanque de agua fría alimentado con agua a través de una válvula de flotador y con una válvula de globo en la tubería de salida “V”.
Como se muestra en la Fig.2, ambas válvulas son del mismo tamaño y tienen la misma capacidad y característica de flujo. El nivel deseado de agua del tanque está en el punto B (equivalente al setpoint del controlador de nivel). Supongamos que, con la válvula “V” medio abierta (50% de flujo), hay el caudal justo de agua entrando por la válvula de flotador para proporcionar el caudal deseado de salida a través de la tubería de descarga y, para mantener el nivel de agua del tanque en B.
Se puede decir que el sistema está en equilibrio (el caudal de agua que entra y sale del tanque es el mismo), en una condición estable (el nivel no varía), con el nivel de agua deseado (B) y proporcionando el caudal de salida necesario. Con la válvula “V” cerrada, el nivel de agua en el tanque se eleva hasta el punto A y la válvula de flotador corta el suministro de agua.
El sistema sigue estando bajo control y estable pero controlando por encima del nivel B. La diferencia entre el nivel deseado B y el nivel actual controlado A, está relacionado con la banda proporcional del sistema de control. De nuevo, si la válvula ‘V’ está medio abierta para proporcionar un 50% del flujo, el nivel del agua en el tanque retornará al nivel deseado, punto B.
Ahora, en la gráfica anterior de este ejemplo de control modulante para sistemas de vapor, la válvula ‘V’ se abre totalmente (100% de carga). La válvula de flotador necesitará caer para abrir del todo la válvula de entrada y admitir un caudal de agua fría que satisfaga la demanda incrementada de la tubería de descarga. Cuando alcance el nivel C, entrará el agua suficiente para satisfacer las necesidades de descarga y el nivel de agua se mantendrá en C.
El sistema está bajo control y estable pero hay desviación u offset, la desviación de nivel entre los puntos B y C, tal y como se muestra en la Fig.3:
La diferencia de nivel entre los puntos A y C es conocido como Banda Proporcional o banda P, ya que es el cambio de nivel (o temperatura en el caso de un control de temperatura) para que la válvula se mueva de totalmente abierta a totalmente cerrada. El símbolo para la Banda Proporcional es Xp.
La analogía ilustra varios puntos básicos e importantes relativos al control proporcional:
Al modificar la posición del punto de apoyo, la banda proporcional del sistema cambia. Cuanto más cerca a la boya produce una banda-P más estrecha, mientras más cerca de la válvula produce una banda-P más ancha.
La siguiente figura nos muestra porqué esto es así. Diferentes posiciones del punto de apoyo requieren diferentes cambios en el nivel del agua para mover la válvula de totalmente abierta a totalmente cerrada. En ambos casos, se puede ver que el nivel "B" representa el nivel con 50% de carga, "A" representa el nivel con el 0% de carga y "C" representa el nivel con el 100% de carga. También se puede ver cómo el offset es mayor a cualquier carga con la banda proporcional más ancha.
Los ejemplos anteriores de control modulante para sistemas de vapor describen la banda proporcional como el cambio de nivel (o de temperatura, presión, etc.) necesario para mover la válvula desde totalmente abierta a totalmente cerrada. Esto es conveniente para sistemas mecánicos, pero una definición más general (y más correcta) de la banda proporcional es el cambio porcentual en el valor medido necesario para producir un cambio del 100% en la salida. Por tanto, se expresa habitualmente en términos de porcentajes más que en unidades de ingeniería, como grados centígrados. Los controladores eléctricos y neumáticos toman como setpoint la posición media de la banda proporcional. Podemos describir el cambio de la banda-P para sistemas eléctricos y neumáticos con un ejemplo ligeramente diferente, utilizando un control de temperatura.
Alimentos y Bebidas: Gestión de la calidad de vapor inyectado de forma directa.
En este artículo explicamos un caso técnico en donde Spirax Sarco logró reducir el consumo de gas con grandes ahorros económicos de producción para una planta que produce 30,000 toneladas de lácteos al año, recuperando el condensado a un ritmo de 20 toneladas/día.
Recuperar el condensado puede llevar a considerables ahorros de energía y agua en cualquier planta industrial que utiliza vapor, además de mejorar las condiciones de trabajo de los procesos.
En este artículo revisaremos a detalle los factores económicos que impactan en el ahorro en costos de la recuperación de condensado en sistemas de vapor.
Una auditoría de trampas para vapor sirve para evaluar todos los componentes del sistema de generación y distribución del vapor a la planta y el sistema de retorno del condensado.
El criterio a seguir para seleccionar válvulas de control para sistemas de vapor se basa en las opciones de control automático disponibles por lo que, las decisiones que deben tomarse antes de hacerlo dependerán de una serie de factores variables.