Recuperar el condensado puede llevar a considerables ahorros de energía y agua en cualquier planta industrial que utiliza vapor, además de mejorar las condiciones de trabajo de los procesos.
Es necesario un sistema efectivo de retorno de condensados para transportar el condensado desde los equipos que utilizan el vapor hasta la caldera. Tengamos en cuenta que el condensado ya ha sido tratado para su uso en una caldera, y además contiene calor útil. Sería un gran desperdicio no reusarlo. Este aprovechamiento del condensado disminuye la cantidad de calor que la caldera deberá aportar para convertirlo de nuevo en vapor y se disminuyen los productos químicos necesarios para tratar el agua.
El flujo de condensados de los equipos de proceso hacia su
El flujo de condensados de los equipos de proceso hacia su trampa de vapor suele ser por gravedad. Se puede dimensionar el sistema de retorno de condensado de esta tubería, a efectos prácticos, con el mismo tamaño que la trampa, asumiendo que la trampa se ha dimensionado correctamente. La trampa debe montarse un mínimo de 200 mm por debajo del equipo que está purgando para proporcionar una columna de agua sobre la trampa.
En el lado de descarga de la trampa, las líneas de condensado deben transportar el condensado, así como cualquier gas incondensable llevado a través del proceso y, el revaporizado liberado por el condensado por la caída de presión al pasar por la trampa.
Sobre el revaporizado recordemos que, cuando el vapor libera su energía, se forma condensado a la misma temperatura y presión que la del vapor. Cuando éste condensado se descarga a una presión inferior, la energía que contiene es mayor que la que puede sostener en estado líquido.
Éste exceso de energía hace que se revaporice parte del condensado y se transforme en vapor a la presión inferior. Aunque nos referimos a éste vapor como “revaporizado” o “vapor flash”, no es más que vapor saturado a una presión menor.
La masa de revaporizado que se libera puede ser relativamente pequeña comparada con la masa restante del condensado del que se desprende. Pero el volumen del revaporizado puede ser muy grande y debe tenerse en cuenta cuando se dimensione la tubería de condensado.
Para ilustrar esto, si se descarga el condensado desde una trampa, con una presión aguas arriba de 3 bar r, a una tubería de condensado presurizada a 0.5 bar r, un 6.2% del condensado se revaporizará. Con cada Kg de revaporizado ocupando 1.15 m3 y cada Kg de condensado ocupando solo 0.001 m3, el 99% de la tubería de condensado estará ocupada por revaporizado y, solo el 1% ocupado por condensado.
Por tanto, al momento de diseñar un sistemas de retorno de condensado en plantas de vapor, las líneas de condensado no bombeadas deben ser dimensionadas con esto en mente.
Las líneas de condensado no bombeadas, individuales o comunes, con frecuencia se conectan en un depósito receptor y, luego son bombeadas hacia la caldera.
En la mayoría de casos, las líneas de condensado bombeadas transportan solamente agua, sin revaporizado. Este será el caso siempre que el depósito receptor esté ventilado.
Las bombas no trabajan continuamente y normalmente tienen un tipo de accionamiento on/off. Esto se debe tener en cuenta cuando se dimensiona la tubería de condensado desde la bomba porque, la velocidad de descarga de la bomba será superior a la velocidad real de condensación del equipo de proceso. Dependiendo del tipo de bomba ésta velocidad de descarga puede variar desde 1.5 a 6 veces la velocidad de condensación real.
Las líneas de suministro bombeadas largas, requieren también especial atención si hay que evitar el golpe de ariete en ellas. El agua al ser bombeada puede ganar una cantidad de movimiento importante y puede continuar moviéndose por la tubería cuando la bomba se para. Esto puede crear un área de baja presión en la tubería, detrás de la bolsa de agua en movimiento que, puede provocar un flujo inverso cuando la cantidad de movimiento se ha agotado. Para evitarlo, se puede montar un rompedor de vacío de dimensiones adecuadas al inicio de la línea de descarga, junto con una válvula de retención para proteger la bomba. Puede ser necesario un eliminador de aire en el extremo de salida de la línea para descargar el aire aspirado por la válvula rompedora de vacío, como se muestra en la Fig. 2:
Alimentos y Bebidas: Gestión de la calidad de vapor inyectado de forma directa.
En este artículo explicamos un caso técnico en donde Spirax Sarco logró reducir el consumo de gas con grandes ahorros económicos de producción para una planta que produce 30,000 toneladas de lácteos al año, recuperando el condensado a un ritmo de 20 toneladas/día.
El criterio a seguir para seleccionar válvulas de control para sistemas de vapor se basa en las opciones de control automático disponibles por lo que, las decisiones que deben tomarse antes de hacerlo dependerán de una serie de factores variables.
Una solución completa, compacta y personalizada para generación de agua caliente sanitaria, calefacción o calentamiento de procesos.
En este artículo revisaremos a detalle los factores económicos que impactan en el ahorro en costos de la recuperación de condensado en sistemas de vapor.
Una auditoría de trampas para vapor sirve para evaluar todos los componentes del sistema de generación y distribución del vapor a la planta y el sistema de retorno del condensado.