RISPARMIARE ENERGIA

SOLUZIONI SOSTENIBILI

A finger goes to press a button on a thermostat. The temperature is 18 degrees celcius

IL VOSTRO IMPIANTO A VAPORE È ENERGETICAMENTE EFFICIENTE?

Anche se il vostro impianto a vapore funziona regolarmente e al massimo della produttività, state cogliendo tutte le opportunità per migliorarne l’efficienza energetica? Spirax Sarco può assistervi nel realizzare un impianto a vapore sostenibile per il futuro. Senza compromettere le prestazioni e la sicurezza dell’impianto. 

 
Two office staff review statistics from savings from steam trap management

GESTIRE LE CONDIZIONI DEL VOSTRO IMPIANTO A VAPORE

Effettuare l’audit dell’impianto a vapore vi consentirà di individuare gli interventi che miglioreranno l’efficienza del processo e l’efficienza energetica, aumentando anche la produttività.

Queste sono tutte ottime ragioni per investire nel revisionare il vostro impianto a vapore.

Nell’ambito dell’audit, il tecnico Spirax Sarco di zona esaminerà con voi tutti gli aspetti del vostro impianto a vapore, dalla centrale termica alle linee di distribuzione e ritorno condensa, per individuare nei vostri processi possibili opportunità di risparmio energetico e di recupero del calore.

Il nostro audit dell'impianto a vapore vi permetterà di evidenziare nella vostra pianificazione futura le aree di possibile efficientamento e miglioramento del sistema.

L’AUDIT DELL’IMPIANTO SVELA LE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO IN UN CENTRO MEDICO OSPEDALIERO

CLIENTE

Un centro medico ospedaliero in USA

OBIETTIVO

Sviluppare strategie per minimizzare il consumo di energia

SOLUZIONE

Condurre un audit d’impianto per trovare opportunità di miglioramento

RISULTATI

Il centro medico ha scoperto importanti opportunità per risparmiare energia e migliorare la produzione di vapore. 

Leggete il case study completo

LA GESTIONE DEGLI SCARICATORI DI CONDENSA

LA GESTIONE DEGLI SCARICATORI DI CONDENSA

Scaricatori di condensa correttamente funzionanti assicurano che la condensa venga rimossa efficacemente e che il calore recuperato venga convogliato nel serbatoio dell’acqua di alimento della caldaia per il suo successivo riutilizzo.

Cercate le opportunità di recupero dell’energia
TD62M

LE POMPE DI RILANCIO CONDENSA

LE POMPE DI RILANCIO CONDENSA

Scegliendo la giusta pompa di rilancio condensa, rimuoverete la condensa in modo efficace e sicuro, facilitandone il ritorno nel serbatoio dell’acqua di alimento della caldaia.

Guardate la nostra gamma
Mechanical Pump

LA SURVEY E LA GESTIONE DEGLI SCARICATORI DI CONDENSA

La valutazione dei processi e delle attrezzature del vostro impianto a vapore può essere molto utile.

Effettuare la survey degli scaricatori di condensa può individuare opportunità per recuperare e riutilizzare l’energia residua e migliorare le prestazioni dei vostri scaricatori di condensa.

Essendo componenti fondamentali di un impianto a vapore, gli scaricatori di condensa ricoprono un ruolo fondamentale nel funzionamento dei vostri impianti.

La regolare manutenzione degli scaricatori di condensa assicura il corretto funzionamento dell’impianto a vapore, garantendo un accurato controllo della temperatura, un efficiente trasferimento del calore e un’efficace rimozione della condensa.

Con il supporto del nostro tecnico Spirax Sarco di zona, potete raggiungere i vostri obiettivi di risparmio energetico.

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per aiutarvi a gestire e a monitorare le prestazioni degli scaricatori di condensa nel modo più consono alle vostre esigenze.


UN BIRRIFICIO RISPARMIA ENERGIA E ACQUA

CLIENTE

Birrificio MillerCoors, USA

OBIETTIVO

Fare un sopralluogo sugli impianti per valutare i consumi di energia e di acqua, al fine di migliorarne l’efficienza.

SOLUZIONE

La survey degli scaricatori di condensa ha messo in luce le opportunità di rimozione condensa nel processo di lavorazione della birra.

RISULTATI

Il birrificio risparmia annualmente più di 20 milioni di litri di acqua e quasi 9.000 kWh di energia.

Leggete il case study completo

VI AIUTEREMO A RISPARMIARE ENERGIA

Vi state preparando per un futuro sostenibile?

Volete scoprire le opportunità di risparmio energetico nel vostro impianto a vapore?

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi

RELATIVAMENTE AL RISPARMIO ENERGETICO